Power Grids

Empoderar a melhoria da rede

As nossas soluções de cabo são a espinha dorsal das redes elétricas avançadas necessárias para atingir a transição energética.

 

O pilar chave da transição energética a acontecer a nível mundial é a mudança de uma mistura de energia à base de combustíveis fósseis para fontes de energia mais sustentáveis e mais limpas. Consequentemente, a integração de energia de tais fontes renováveis necessita de melhorias das redes elétricas. Além disso, com a crescente procura por eletricidade na construção, transportes e segmentos de indústria, a melhoria da rede é talvez mais crucial agora do que alguma vez foi, para acelerar a transição energética no sentido de um futuro de zero emissões.

As redes elétricas da Prysmian ajudam os operadores e utilitários de rede, empresas industriais e instaladores de transmissão e distribuem energia que alimenta cada aspeto do nosso mundo.

Não temos comparação nas nossas capacidades de instalação e fabrico em geral e temos um compromisso inabalável para com R&D.

Concebemos, produzimos e instalamos sistemas de cabos subterrâneos de Alta, Média e Baixa Tensão, fornecendo componentes de rede, engenharia de valor adicional e ainda soluções e serviços de monitorização de ativos.

O papel de redes elétricas na promoção de transição energética

A UE comprometeu-se a cortar as emissões de gases de efeito de estufa em 55% em 2030, quando comparado com 1990, um objetivo chave em alcançar a neutralidade climática em 2050. De acordo com os cenários da Comissão, isto irá exigir que as renováveis representem 81% da mistura de eletricidade total da UE. A condição necessária para uma transição completa para renováveis e sua integração no sistema energético é uma rede forte e interligada. De facto, a Comissão prevê 1300 GW em vento onshore e offshore até 2050 (dos 180 GW de hoje). Os processos de eletrificação continuados em aplicações residenciais, de transporte e industriais exigem uma expansão considerável das redes existentes. Ligações resilientes e fortes entre fontes de geração renovável e áreas de consumo são necessárias para gerir as variações relativas ao clima em alimentação de energia e a integração de fontes de energia diferentes para equilibrar tais flutuações. As redes de próxima geração devem ser concebidas para tornar as infraestruturas elétricas mais fortes, mais resilientes e fornecer um desempenho máximo em qualquer circunstância e qualquer configuração.

Connect to Lead em Power Grids

De acordo com a nova Connect to Lead, a estratégia empresarial da Prysmian tem como objetivo colmatar as oportunidades advindas de megatendências estruturais que dão forma à indústria de cabos e se torna num fornecedor de soluções de cabo global. Em linha com esta missão, a unidade empresarial de Redes elétricas:

  • Suporta upgrade de redes elétricas com tecnologias inovadoras.
  • Promove a sustentabilidade e a resiliência de redes.
  • Promove relações de cliente duradouras.

Consulte o nosso website corporativo para mais informações