Transmissão de energia

OVERVIEW

Conectar o mundo para liderar a transição energética

Ligar as inovações de hoje com as possibilidades de energia do amanhã


Espera-se um aumento de quatro vezes em capacidade de energias renováveis até 2030, demonstrando claramente como o mundo está numa trajetória única no sentido da descarbonização e da transição energética. 
Neste cenário em constante mudança, Prysmian desempenha um papel crucial: a empresa posicionou-se na dianteira da inovação e da adaptação às novas tendências de mercado dando forma à indústria de cabos, abraçando a nova ênfase na geração de energias renováveis. Não só o Grupo permite a transmissão de energias renováveis, mas também melhora a sustentabilidade e a eficiência em termos de custos com novas soluções de cablagem. As nossas soluções de cabos são, de facto, a espinha dorsal das redes elétricas da próxima geração, criando um caminho para um ecossistema energético eco consistente, interligado e mais eficiente.
 

O nosso compromisso para com a transição energética

Os governos e as empresas por todo o mundo definiram ambiciosos objetivos de redução de carbono “zero” para atingir a transição de combustíveis fósseis para fontes de energia renováveis, reduzindo, assim, a constante ameaça das alterações climáticas e os seus resultados imprevisíveis.

 Esta transição necessita de uma rede elétrica robusta, inteligente e eficiente para cumprir os desafios especiais da gestão destas fontes de energia descontínuas. Os interconectores são uma parte cada vez mais importante das redes elétricas, permitindo ligações entre países e mesmo continentes para facilitar o fluxo de energia limpa e acessível em longas distâncias. São uma parte chave da transição energética: apoiando a implementação de um sistema de transmissão energética sustentável, eficiente, integrada e maior. Os interconectores submarinos da Prysmian são fabricados com materiais novos e mais leves e podem ser colocados em águas mais profundas do que nunca. Os nossos interconectores subterrâneos de alta tensão podem trazer energia de forma mais eficientes em distâncias mais longas de onde a energia é produzida (como, por exemplo, parques eólicos offshore) para onde a energia é consumida.
 

Estamos a abrir novos caminhos na entrega de projetos de cabos.

A nossa abordagem sólida e eficaz para gestão de projetos é incomparável, maximizando as capacidades e competências das nossas equipas e indivíduos qualificados em combinação com as extensas capacidades de produção e equipamentos de instalação do Grupo.

Prestamos serviços chave na mão para a construção de ligações elétricas submarinas para interconectores de alta potência e para grandes parques eólicos offshore.

De águas rasas a profundidades de 2.000 m e além, a nossa frota de embarcações para instalação de cabos — Giulio Verne, Cable Enterprise, Ulisse e Leonardo da Vinci — permitem-nos instalar cabos submarinos em todo o mundo.

Combinamos a vasta experiência que importa neste setor e as soluções pioneiras para realizar as ligações submarinas que os nossos clientes exigem.

Um líder inovador

Prysmian é um líder em inovação em sistemas de cabos subterrâneos e submarinos de alta tensão. Para transmissão de energia subterrânea concebemos novos sistemas de cabos HVDC ±525 kV, qualificados com isolamento XLPE e P-Laser, com uma maior capacidade de tensão e com maiores secções transversais de condutor para fornecer soluções técnicas adequadas para uma transmissão de energia amiga do ambiente, fiável e mais eficiente em longas distâncias.

Além disso, os nossos laboratórios de Investigação e Desenvolvimento criaram um cabo submarino com uma nova proteção sintética que pode ser 50% mais leve do que outros, permitindo que a Prysmian realize instalações ultraprofundas ou até 3000 metros em ecossistemas marinhos anteriormente consideradas impossíveis.

FAMÍLIAS DE PRODUTOS

Dentro de Companhias Eléctricas e Redes de Transmissão


Dsitribução de Energia

Dsitribução de Energia

Vá para página
Capacidade de Instalação e Soluções Submarinas

Capacidade de Instalação e Soluções Submarinas

Vá para página
Transmissão de Energia de Alta Tensão e Submarina

Transmissão de Energia de Alta Tensão e Submarina

Vá para página

Consulte o nosso website corporativo para mais informações